This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:串行器/解串器环回模式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612792/tci6638k2k-serdes-loopback-mode

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我对 SerDes 用户 指南(SPRUHO3A)中"19.2环回"的 LB_FEP (远端回送)有疑问。

显示了"图19-1。 "19.2 环回"中的"内部环回模式"。

客户希望设置所述参数

  -表14-3. PHY-A 的 TX 驱动器寄存器信号

  -表14-4. PHY-B 的 TX 驱动器寄存器信号

在"TX"块中。

用户能否在环回模式下设置这些参数?

也就是说、"预加重"在"远端回送模式"下可用吗?

此致、

Ohhashi 女士

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masashi、

    串行器/解串器编程非常复杂、需要具备器件的专家级知识。 由于这些原因、我们无法支持客户生成的 SerDes 配置(SerDes 用户指南中反复提到了这一点)。 我们要求所有客户从 TI 提供的配置开始(作为 MCSDK 版本的一部分)、然后根据需要进行调整。 也就是说、我看不到更改内部回送配置的实用程序。 您是否已检查现有 SerDes 代码以了解您要执行的操作?