请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
您好!
我有一位客户对使用 Linux SDK 的 Sitara 器件的 UDP 吞吐量感兴趣。
我们在 Wiki 网站下面找到了一些数据。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide?keyMatch=performance&tisearch=Search-EN#UDP_Throughput
但 AM57xx 使用的 A15内核数量(1或2)不清楚。
以及需要多少 CPU 负载。 (对于 TCP 吞吐量、显示了 CPU 负载)
您能否提供信息?
谢谢、此致、
Kot