This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:UDP 吞吐量查询

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611982/linux-processor-sdk-am57x-udp-throughput-queries

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我有一位客户对使用 Linux SDK 的 Sitara 器件的 UDP 吞吐量感兴趣。
我们在 Wiki 网站下面找到了一些数据。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide?keyMatch=performance&tisearch=Search-EN#UDP_Throughput

但 AM57xx 使用的 A15内核数量(1或2)不清楚。
以及需要多少 CPU 负载。 (对于 TCP 吞吐量、显示了 CPU 负载)

您能否提供信息?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kot、

    这是正式发布的内核性能数据。

    在对以太网进行基准测试时、我们没有公开可用的 CPU 负载数据。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    好的、我知道没有可用的 CPU 负载数据。

    但我们至少应该知道用于 AM572x 的 CPU 内核数。

    谢谢、此致、
    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为性能指南显示了双 cortex a15负载、但让我们等待工厂团队确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kot、

    使用带有以下命令"iperf -c 的 iperf 来实现性能 -P 2 --format m -u -b m ---- len -t 60"

    SMP Linux 将这2个线程分布在不同的内核中。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    谢谢!
    我不熟悉 iperf、但我了解到使用了两个流、每个线程分配给每个内核(总共使用2个内核)。

    谢谢、此致、
    Kot