This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:清除以太网中断状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612479/am3352-clearing-ethernet-interrupt-status

器件型号:AM3352

您好!

对于以太网子系统、是否需要在接收完成中断后清除中断状态(CN_RX_STAT)?
与"GPIO_IRQSTATUS-Write 1 to Clear bit"不同、以太网中断状态(C0_RX_STAT/C0_TX_STAT)寄存器是只读的。

请告诉我之后是否有任何清除中断状态的过程
接收包完成或发送包完成。
手动过程提到了"禁用中断"、但没有详细信息
有关清除中断状态的更多信息。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当传输被视为完成时、CPSW 会清除中断。 无需软件干预。