请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
对于以太网子系统、是否需要在接收完成中断后清除中断状态(CN_RX_STAT)?
与"GPIO_IRQSTATUS-Write 1 to Clear bit"不同、以太网中断状态(C0_RX_STAT/C0_TX_STAT)寄存器是只读的。
请告诉我之后是否有任何清除中断状态的过程
接收包完成或发送包完成。
手动过程提到了"禁用中断"、但没有详细信息
有关清除中断状态的更多信息。
此致
库米