This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:LCD 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613027/am3354-lcd-issue

器件型号:AM3354

您好!

在 AM3354的定制板中、我将连接器件型号 为 T062HWH-01CP 的 LCD。 我在将 LCD 检测为 FB (fram buffer)器件时遇到问题。

我已附上分别在 DCLCK、VSYNC、HSYNC 和 DE 处探测到 LCD 的信号图片。

以下是彩色信号的描述:

  1. 黄色信号:DCLCK 信号
  2. 蓝色信号:VSYNC 信号
  3. 粉色信号:HSYNC 信号
  4. 绿色信号:数据使能信号

请提供您对此的见解、并帮助我将 LCD 检测为 FB 器件。

注意:硬件所需的所有电压均根据 LCD 数据表提供。

谢谢你。

Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? LCD 参数是什么? 请提供详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我代表 Aditya 回答、因为我们在同一个团队中工作。

    我们使用的是 TI SDK - PROCESSOR-SDK-LINUX-IMAGE-AM335x-EVM-20170514014918
    内核版本:4.4.41
    LCD:HX8264-D

    下面是 DTS 文件中使用的 LCD 参数:

    面板{
    兼容="ti、tilcdc、panel ";
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&LCD_PINS_s0>;
    面板信息{
    交流偏置 =<255>;
    AC-BIAS-INtrpt =<0>;
    DMA-burst - SZ =<16>;
    bpp =<32>;
    FDD =<0x80>;
    同步边沿 =<0>;
    同步控制 =<1>;
    栅格顺序 =<0>;
    FIFO- TH =<0>;
    };

    显示时序{
    800x480p62{
    时钟频率=<30000000>;
    hactive =<800>;
    Vactive =<480>;
    前沿=<39>;
    后沿=<87>;
    HSYNC-LEN =<47>;
    后沿=<32>;
    垂直前沿=<13>;
    vsync-len =<2>;
    HSYNC-ACTIVE =<1>;
    vsync-active =<1>;
    };
    };
    };

    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide