请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613027/am3354-lcd-issue
器件型号:AM3354您好!
在 AM3354的定制板中、我将连接器件型号 为 T062HWH-01CP 的 LCD。 我在将 LCD 检测为 FB (fram buffer)器件时遇到问题。
我已附上分别在 DCLCK、VSYNC、HSYNC 和 DE 处探测到 LCD 的信号图片。
以下是彩色信号的描述:
- 黄色信号:DCLCK 信号
- 蓝色信号:VSYNC 信号
- 粉色信号:HSYNC 信号
- 绿色信号:数据使能信号
请提供您对此的见解、并帮助我将 LCD 检测为 FB 器件。
注意:硬件所需的所有电压均根据 LCD 数据表提供。
谢谢你。
Aditya Teja