请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
在 AM5728的 Phytec SOM 上发出 reboot 命令时、我已经有很长时间遇到此问题、重启需要~ 4分钟。 通过在内核中添加一些 printks、我已经将其缩小到了来自 OMAP4_prminst_write_inst_reg 函数调用的 oamp4_prminst_reg 函数调用、该函数调用来自 OMAP4_prminst_global_warm sw_reset。 是否有人能够提供任何见解、说明为什么这需要这么长时间?