This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:重启需要4分钟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613089/linux-am5728-reboot-takes-4-minutes

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

在 AM5728的 Phytec SOM 上发出 reboot 命令时、我已经有很长时间遇到此问题、重启需要~ 4分钟。 通过在内核中添加一些 printks、我已经将其缩小到了来自 OMAP4_prminst_write_inst_reg 函数调用的 oamp4_prminst_reg 函数调用、该函数调用来自 OMAP4_prminst_global_warm sw_reset。 是否有人能够提供任何见解、说明为什么这需要这么长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 TI 不支持的第三方电路板。 请联系 Phytec 获取支持。