This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:H.264编码问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, AM5728, AM5718, AM5706, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612499/am5726-h-264-encoding-questions

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件: AM5728AM5718AM5706AM5708

您好!

我正在 am5726上运行 gstreamer 流水线、其中包括 ducatih264enc 元素。 我对此有几个问题。

1) 1)我知道 AM5726中没有 IVA-HD、ducatih264enc 将在哪里运行?

2) 2) ducatih264enc 是否会使用更多 CPU 进行处理?

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此 e2e 主题:
    e2e.ti.com/.../590448

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供有用的信息。 我已经完成了这个过程。
    根据572x 数据表、am5726中没有 IVA 支持。



    此致、
    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看第8 (1)页或单击(1)。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据我的理解、am5726中不支持 IVA。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、
    前置稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道你的意思是什么,不支持…
    所有 AM57x 器件(AM570x/1x/2x)都具有 IVA 功能、TI 支持该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    数据表中明确提到、AM5726不支持 IVA 功能。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5726.pdf

    查看上述 PDF 中的第6页。

    此致、

    前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prerak、
    我明白您的意思是什么...您是正确的。 我的意思是:IVA 存在于3个系列中、单核 AM5708 (用于成本敏感型应用)、单核 AM5718和双核 AM5728。 以6结尾的类型 AM5706/16/26没有 IVA。 我希望这澄清了可能的混淆。 由于 AM5726与 AM5728引脚兼容、因此您可以轻松地将设计迁移到 AM5728。