请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA797 主题中讨论的其他器件:DRA718、 DRA72、 DRA722
工具/软件:Linux
您好!
尽管在我们的评估板上 存在 来自定制板上系列 DRA71x 的 CPU 将是来自系列 DRA79x (TI XDRA797BHGCBD)的 CPU。
从文档中我了解 到硬件 架构是完全相同的,但在软件方面,它并不是很清楚。
构建 SDK 后、我们可以找到 电路板 DRA71x 的器件树: zImage-dra71-EVM.dTB (长名称的软链接)、但没有任何架构 DRA79x 的器件树。
我不确定它们是否兼容、因为 在 zImage-dra71-EVM.dTB 中、我们可以找到一系列 受支持的器件:
兼容="ti、dra718-evm"、"ti、dra718"、"ti、dra722"、"ti、dra72"、"ti、dra7"
没有提到任何 dra79x 系列。
我很高兴看到有关 DRA79x 系列 CPU 使用哪个器件树的任何信息。
此致、
Sergey