This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA797:DRA79x 系列 CPU 的器件树

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA722, DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612654/linux-dra797-device-tree-for-cpu-of-dra79x-series

器件型号:DRA797
主题中讨论的其他器件:DRA718DRA72DRA722

工具/软件:Linux

您好!
尽管在我们的评估板上 存在 来自定制板上系列 DRA71x 的 CPU 将是来自系列 DRA79x (TI XDRA797BHGCBD)的 CPU。
从文档中我了解 到硬件 架构是完全相同​的,但在软件方面,它并不是很清楚。
构建 SDK 后、我们可以找到 电路板 DRA71x 的器件树: zImage-dra71-EVM.dTB (长名称的软链接)、但没有任何架构 DRA79x 的器件树。
我不确定它们是否兼容、因为 在 zImage-dra71-EVM.dTB 中、我们可以找到一系列 受支持的器件:
兼容="ti、dra718-evm"、"ti、dra718"、"ti、dra722"、"ti、dra72"、"ti、dra7"
没有提到任何 dra79x 系列。
我很高兴看到有关 DRA79x 系列 CPU 使用哪个器件树的任何信息。

此致、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK 仅在具有 dra71x 芯片的 J6Entry EVM 上进行验证。
    DRA79x 属于同一系列、dra71x.dtsi 的大部分内容都应兼容。

    对于您的电路板(使用 dra79x 芯片)、您必须创建 dra79x.dtsi 和特定于电路板的 dra79x-newboard.dts 文件。
    请确保不同 IP、内核的 OPP 值与数据手册相匹配

    Nikhil D