请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 swpu067e CPU 指南将 RET 指令描述为需要5个周期来完成。 然后它提到使用 RETA 和 CFCT 寄存器的"快速"返回模式。 我看不到关于这种退货速度有多快的任何解释。 USE_RETA 与 NO_RETA 相比有多少个周期? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
swpu067e CPU 指南将 RET 指令描述为需要5个周期来完成。 然后它提到使用 RETA 和 CFCT 寄存器的"快速"返回模式。 我看不到关于这种退货速度有多快的任何解释。 USE_RETA 与 NO_RETA 相比有多少个周期? 谢谢。