This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:快速返回与慢速返回

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610161/tms320c5535-fast-return-vs-slow-return

器件型号:TMS320C5535

swpu067e CPU 指南将 RET 指令描述为需要5个周期来完成。 然后它提到使用 RETA 和 CFCT 寄存器的"快速"返回模式。 我看不到关于这种退货速度有多快的任何解释。 USE_RETA 与 NO_RETA 相比有多少个周期? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我无法在公开发布的文档中找到此信息。
    如果可能、我已通知工厂团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请获取此问题的答案。 这似乎是该架构的一个基本部分、应清楚地记录在案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    此问题已在内部上报。 我仍在等待反馈。

    此致、
    Yordan