你(们)好,先生
我们在最新 SDK 中使用了 AM3352 300MHz。 然后发现 BogoMips 参数为718.02
此参数的正确参数是什么? 它是否对系统有任何风险?
请提供建议并谢谢
BR
Yimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Yimin、
您使用的是哪个版本的器件? 如果您使用的是器件的 PG2.1、我们应该会自动检测芯片支持的最大频率。 但是、对于器件的早期版本、您需要修改 am33xx.dtsi 中的 opp-table 以适合您的器件。
您能否从这些寄存器中读取值并报告这些值:
DEVICE_ID (地址0x44e10600)
EFUSE_SMA (地址0x44e107fc)
此外、查看以下命令的输出也会有所帮助:
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
此致、
Mike
Yimin、
感谢您提供这些信息。 根据您共享的内容,看起来内核*应该*将最大 CPU 频率限制为300MHz。
请共享以下命令的输出:
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
这将确定 ti-cpufreq 驱动器是否正确限制了器件树中定义的操作表中的可用频率。
此致、
Mike