This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:BogoMips 问题

Guru**** 2559830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610381/am3352-bogomips-question

器件型号:AM3352

你(们)好,先生  

我们在最新 SDK 中使用了 AM3352 300MHz。 然后发现 BogoMips 参数为718.02

此参数的正确参数是什么? 它是否对系统有任何风险?  

请提供建议并谢谢  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我在您提供的链接中找不到关键字"BogoMips "。
    请更详细地解释

    谢谢
    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要查看当前 OPP (频率、单位为 kHz):

    $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    感谢您的回复。

    我们发现该值为720MHz。 执行以下命令后
    $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq

    顺便说一句、下面是一个问题。

    我们使用 AM3352BZCZ30进行此测试、发现 BogoMips 大约为720。

    它是否对系统有任何副作用或任何风险。

    请提供建议

    BR
    Yimin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是正常现象。 我将要求软件团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yimin、

    您使用的是哪个版本的器件?  如果您使用的是器件的 PG2.1、我们应该会自动检测芯片支持的最大频率。  但是、对于器件的早期版本、您需要修改 am33xx.dtsi 中的 opp-table 以适合您的器件。

    您能否从这些寄存器中读取值并报告这些值:

    DEVICE_ID (地址0x44e10600)
    EFUSE_SMA (地址0x44e107fc)

    此外、查看以下命令的输出也会有所帮助:

    $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1. PG2.1,300MHz

    2.该值如下所示

          DEVICE_ID (地址0x44e10600)= 0x2b94402e

          EFUSE_SMA (地址0x44e107fc)= 0x00013fef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    感谢您提供这些信息。  根据您共享的内容,看起来内核*应该*将最大 CPU 频率限制为300MHz。

    请共享以下命令的输出:

    $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies 

    这将确定 ti-cpufreq 驱动器是否正确限制了器件树中定义的操作表中的可用频率。

    此致、
    Mike