This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:C5535 USB 音频类驱动程序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184672/tms320c5535-c5535-usb-audio-class-driver

器件型号:TMS320C5535

大家好、在启动 C5535 USB 音频流演示时、在 Windows 10中、USB 设备未初始化。 我们的音频演示文档提到它在 Windows 7上经过了测试。 我们是否需要任何其他步骤才能使其在 Windows 10上正常工作? 连接屏幕截图。

此致、

Frangline。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frangline、

    我假设您使用 的是 C55x-USBAUDIO-   C55x USB 音频类框架 版本:02.00.02.04发布日期:2013年5月14日。

    从屏幕截图中、USB 枚举似乎从未启动。 确保正确设置了以下硬件:

    –C55x eZdsp

    –DSP 开关 SW3 1:OFF、3:OFF

    –在主机和 USB 连接器(J1)之间连接 USB 电缆

    –将耳机/扬声器连接至立体声输出连接器(J4)

    –将音频源(麦克风)连接至立体声输入连接器(J3)

    –(选项1)将 micro-SD 卡插入 micro-SD 连接器(J6)。 为 eZdsp 加载代码供电。

    –(选项2)将具有 CCS 的 PC 连接到 XDS100仿真器 USB 连接器(J2)。 通过仿真器加载/执行代码。

    您使用的是哪种选项? 备选案文1或2

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的帮助。 客户发现问题出在 USB 线缆故障-更换线缆后演示可以正常工作。此致、Frangline。