大家好、在启动 C5535 USB 音频流演示时、在 Windows 10中、USB 设备未初始化。 我们的音频演示文档提到它在 Windows 7上经过了测试。 我们是否需要任何其他步骤才能使其在 Windows 10上正常工作? 连接屏幕截图。
此致、
Frangline。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、在启动 C5535 USB 音频流演示时、在 Windows 10中、USB 设备未初始化。 我们的音频演示文档提到它在 Windows 7上经过了测试。 我们是否需要任何其他步骤才能使其在 Windows 10上正常工作? 连接屏幕截图。
此致、
Frangline。


您好、Frangline、
我假设您使用 的是 C55x-USBAUDIO- C55x USB 音频类框架 版本:02.00.02.04发布日期:2013年5月14日。
从屏幕截图中、USB 枚举似乎从未启动。 确保正确设置了以下硬件:
–C55x eZdsp
–DSP 开关 SW3 1:OFF、3:OFF
–在主机和 USB 连接器(J1)之间连接 USB 电缆
–将耳机/扬声器连接至立体声输出连接器(J4)
–将音频源(麦克风)连接至立体声输入连接器(J3)
–(选项1)将 micro-SD 卡插入 micro-SD 连接器(J6)。 为 eZdsp 加载代码供电。
–(选项2)将具有 CCS 的 PC 连接到 XDS100仿真器 USB 连接器(J2)。 通过仿真器加载/执行代码。
您使用的是哪种选项? 备选案文1或2
此致、
Ming