This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW2G C45 phy 支持

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184774/tda4vm-cpsw2g-c45-phy-support

器件型号:TDA4VM

您好专家:

     我使用的是 RTOS SDK 07.03和 EVM 板。

    我们使用 BCM89836连接到 CPSW2G 的端口1、物理层已链接、但 MDIO 无法访问。发现 CPSW2G 的默认代码仅支持 C22 phy、而 bcm89836使用 C45协议。 默认代码完全不兼容、我想确认、CPSW2G 的底层是否支持 C45协议、如果支持、是否有可供参考的演示?

     

    期待您的回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay

    此问题可以解决!  

    非常感谢!

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    关闭此问题。

    此致、
    Tanmay