请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好专家:
我使用的是 RTOS SDK 07.03和 EVM 板。
我们使用 BCM89836连接到 CPSW2G 的端口1、物理层已链接、但 MDIO 无法访问。发现 CPSW2G 的默认代码仅支持 C22 phy、而 bcm89836使用 C45协议。 默认代码完全不兼容、我想确认、CPSW2G 的底层是否支持 C45协议、如果支持、是否有可供参考的演示?
期待您的回复,非常感谢!