您好!
查看设计文件、它看起来像是物理板上的 RP7电阻器网络组件与1.2A 修订版电路板设计不匹配。
该电阻器从封装的引脚2开始进行焊接、以匹配1.2B 原理图连接。
我对可用的设计文件有一些疑问:
这是1.2A 和1.2B 之间唯一的不匹配吗?
为什么发布的 PCB 布局不匹配?
是否应该有明显的注意事项、说明 PCB 设计文件中存在错误?
此致、
Ugnius
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我找到了一个提供更多信息的内部文档。 希望这对您有所帮助。
该电路板的所有修订版均使用了相同的 PCB。
修订版本1.2B
对修订版1.2A 电路板所做的这些修改将使电路板达到修订版1.2B。
移除 R241以移除 DDR_RESETn 上的端接电阻器
将 RP7下移、以便引脚1和16未连接(DDR_CKE 上不应有端接电阻器)。
移除 R16并将4.75K 电阻器从 R16的 FT_SRESET 网侧焊盘接地
修订版本1.2c
对修订版1.2B 电路板所做的这些修改将使电路板达到1.2c 修订版。
将 U26 AM3358处理器更改为修订版2.1
修订版本1.2d
对修订版1.2c 电路板所做的这些修改将使该电路板达到1.2d 修订版。
删除 WiLink6和所有相关组件
删除 A1、L7、L12、C136、C230
删除 Y2、C70、R187、R188
移除 R57、R58、R182-R185
删除了 ANT1、L13-L15、R239、J10
删除了 C215、U22、L6、C69、C252、 U27、R222、R224、C257、C135
删除了 C149、C151、U11、C259、C264、 U29、C170、C180、U12
此致、
Paul