This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:入门套件原理图和 PCB 不匹配

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611487/am3358-starter-kit-schematic-and-pcb-mismatches

器件型号:AM3358

您好!

查看设计文件、它看起来像是物理板上的 RP7电阻器网络组件与1.2A 修订版电路板设计不匹配。

该电阻器从封装的引脚2开始进行焊接、以匹配1.2B 原理图连接。

我对可用的设计文件有一些疑问:

这是1.2A 和1.2B 之间唯一的不匹配吗?  

为什么发布的 PCB 布局不匹配?

是否应该有明显的注意事项、说明 PCB 设计文件中存在错误?

此致、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    入门套件设计文件可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_StarterKit_Board_Design_Files
    版本号 x.yz 与相同的 x 和 y 数字是相同的 PCB。 z alpha 字符的更改是对文档的更改或对 base x.y 板的修改。 x 或 y 的变化表示不同的 PCB。

    入门套件电路板勘误表可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_StarterKit_rev1_2_errata.pdf

    现已确定、从1.2A 修订版到1.2B 的微小变化不需要 PCB 重新制造。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    是的、这很有用、但我仍有一些问题:

    1.您参考的勘误表中未描述我提到的不一致之处。 为什么是这样?

    2.勘误表提到了修订版1.2c,此版本无法在设计文件网页上找到。 是否仍在等待发布? 是否有修订版1.2A/1.2B 咨询列表?

    此致、

    Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行澄清。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个提供更多信息的内部文档。 希望这对您有所帮助。

     

    该电路板的所有修订版均使用了相同的 PCB。


    修订版本1.2B
    对修订版1.2A 电路板所做的这些修改将使电路板达到修订版1.2B。

    • 移除 R241以移除 DDR_RESETn 上的端接电阻器

    • 将 RP7下移、以便引脚1和16未连接(DDR_CKE 上不应有端接电阻器)。

    • 移除 R16并将4.75K 电阻器从 R16的 FT_SRESET 网侧焊盘接地

     

    修订版本1.2c

    对修订版1.2B 电路板所做的这些修改将使电路板达到1.2c 修订版。

    • 将 U26 AM3358处理器更改为修订版2.1

     

    修订版本1.2d

    对修订版1.2c 电路板所做的这些修改将使该电路板达到1.2d 修订版。

    • 删除 WiLink6和所有相关组件

    • 删除 A1、L7、L12、C136、C230

    • 删除 Y2、C70、R187、R188

    • 移除 R57、R58、R182-R185

    • 删除了 ANT1、L13-L15、R239、J10

    • 删除了 C215、U22、L6、C69、C252、 U27、R222、R224、C257、C135

    • 删除了 C149、C151、U11、C259、C264、 U29、C170、C180、U12

     

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Paul 提供的信息。