请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 您好!
我的客户在 AM335x USB2.0合规性测试中遇到问题。
它们使用全速 USB 测试眼图测试、但测试失败。
根据他们捕获的眼图、D+/D-信号似乎具有抖动。
我们猜到、抖动可能来自电源轨上的一些噪声
他们检查了 VDDA1P8V_USB0电源线和其他电源线、但似乎没有噪声。
然后检查 PCB 布局、但似乎没有问题。
我们需要降低 USB D+/D-抖动以通过眼图测试。
我们接下来应该检查什么? 请给我们建议。
此致、
G.F.