This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:USB2.0 FS 眼图测试失败

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609289/am3354-usb2-0-fs-eye-pattern-test-fails

器件型号:AM3354

您好!

我的客户在 AM335x USB2.0合规性测试中遇到问题。
它们使用全速 USB 测试眼图测试、但测试失败。
根据他们捕获的眼图、D+/D-信号似乎具有抖动。

我们猜到、抖动可能来自电源轨上的一些噪声
他们检查了 VDDA1P8V_USB0电源线和其他电源线、但似乎没有噪声。

然后检查 PCB 布局、但似乎没有问题。

我们需要降低 USB D+/D-抖动以通过眼图测试。
我们接下来应该检查什么? 请给我们建议。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    我从我的客户那里得到了一个眼图、因此我将附加到此帖子。
    请检查随附的眼图、并为我们提供解决问题的建议。

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是抖动、并且在明显抖动、因为这看起来是 USB 全速眼图模板、而不是 USB 高速模板。

    假设 USB PLL (PER_PLL)配置正确、我建议重新检查您的布局、寻找可能的串扰源。 请查看 SPRAAR7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您是否启用了扩频时钟?