This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:USBI_XO 时钟

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611679/66ak2g02-usbi_xo-clock

器件型号:66AK2G02

我使用 USB 功能、我是否需要为"USB0_XO"、"USB1_XO"引脚提供时钟?
顺便说一下、将一个24MHz 晶体谐振器连接到 SYSOSC_IN / SYSOSC_OUT 并运行它。
 ·查看 TRM (SPRUHY 8F)的图11-1451和图11-1452、USBI_XO 是否与 CLKCORE 分离?
 ·查看 DS (SPR 932E)时、"USB0 _ XO"、"USB1_XO"被描述为"可选"。

此外、对于 USB 引导、什么时钟是 REF_SRC 的 XI/XO (位12:11)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将在此处公布我的调查结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我使用 USB 功能、我是否需要为"USB0_XO"、"USB1_XO"引脚提供时钟?[/quot]
    这些是可选的 USB0/USB1 PHY 参考时钟输入、您没有义务提供这些时钟输入。
    [引用] USBI_XO 是否独立于 CLKCORE?[/引用]
    是的。 如果您已禁用 IEP/NSS PLL 或 UART_PLL、则可以使用 USBI_XO。

    [引用]此外、对于 USB 引导、什么时钟是 REF_SRC 的 XI/XO (位12:11)?[/quot]
    根据 sysboot 引脚(位12:11)的设置、它可以如下所示:
    •0x0 =晶体连接到 XI/XO 引脚
    •0x1 =连接到 XO 引脚的外部时钟
    •0x2 =内部时钟

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,

    以下问题

    >此外,使用 USB Boot,什么时钟是 REF_SRC 的 XI/XO (位12:11)?

    >•0x0 =晶体连接到 XI/XO 引脚
    >•0x1 =连接到 XO 引脚的外部时钟
    >0x2•=内部时钟

     哪个引脚是 "•0x0 =晶体连接到 XI/XO 引脚"的"XI/XO 引脚"?

    ("XO 引脚"是"USB0_XO (焊球编号=D19):"、"USB1_XO (焊球编号=C20)?)