请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 我使用 USB 功能、我是否需要为"USB0_XO"、"USB1_XO"引脚提供时钟?
顺便说一下、将一个24MHz 晶体谐振器连接到 SYSOSC_IN / SYSOSC_OUT 并运行它。
·查看 TRM (SPRUHY 8F)的图11-1451和图11-1452、USBI_XO 是否与 CLKCORE 分离?
·查看 DS (SPR 932E)时、"USB0 _ XO"、"USB1_XO"被描述为"可选"。
此外、对于 USB 引导、什么时钟是 REF_SRC 的 XI/XO (位12:11)?