Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试使用 AM335x 入门套件随附的 SD 卡为 AM335x 安装 Linux SDK。
基本上、运行 SD 卡 start_here 文件夹中的安装程序 ti-sdk-am335x-evm-05.05.05.00.00-linux-x86-64安装程序时不会发生任何情况。
我正在使用 VMware Player 中运行的64位 Ubuntu
uname -i
x86_64
我还尝试安装 CCS runinng ccs_install.sh、但未能投诉
/CCS/ccs_setup bin:找不到
而名为 ccs_setup_1.1.1.00033.bin 的文件位于 CCS 文件夹中
除此之外、此页面:
表示 SDK 的最新版本为 v04.00、但我的 SD 卡的版本为05.05。
此致
Fabio