This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:AM335 Linux SDK 安装问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611144/linux-processor-sdk-am335x-am335-linux-sdk-install-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试使用 AM335x 入门套件随附的 SD 卡为 AM335x 安装 Linux SDK。

基本上、运行 SD 卡 start_here 文件夹中的安装程序 ti-sdk-am335x-evm-05.05.05.00.00-linux-x86-64安装程序时不会发生任何情况。

我正在使用 VMware Player 中运行的64位 Ubuntu

uname -i

x86_64

我还尝试安装 CCS runinng ccs_install.sh、但未能投诉  

/CCS/ccs_setup bin:找不到

而名为 ccs_setup_1.1.1.00033.bin 的文件位于 CCS 文件夹中

除此之外、此页面:

表示 SDK 的最新版本为 v04.00、但我的 SD 卡的版本为05.05。

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    您可能已经在旧版本的 SD 卡上刷写了 Linux EZ SDK 05.05。
    我建议您从以下位置下载最新的 PDK 04.00.00.04:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了04.00 PDK、似乎安装正常。 我还安装了 CCS7、安装正常、但当我运行应用程序时、在我设置项目的过程中、或在启动后等待一分钟后、它会"死机"。 我从终端运行以查看是否显示任何消息、我发现:

    Fabio@Fabio-VM:/opt/ti/ccsv7/eclipse ./CCStudio

    dvtLogOptions.xml 不存在
    线程"DVT 磁盘空间监视程序" java.lang.NullPointerException 中出现异常
       com.ti.util.diskspacemonitor.DiskSpaceMonitor.sendLowDiskSpaceEvent(DiskSpaceMonitor.java:113)
       网址为 com.ti.util.diskspacemonitor.DiskSpaceMonitor.access$300 (DiskSpaceMonitor.java:30)
       网址为 com.ti.util.diskspacemonitor.DiskSpaceMonitor$DiskSpaceMonitorThread.run(DiskSpaceMonitor.java:158)
    死亡
    Fabio@Fabio-VM:/opt/ti/ccsv7/eclipse ./CCStudio

    死亡
    Fabio@Fabio-VM:/opt/ti/ccsv7/eclipse

    我开始设置项目的第一次执行、CCS 在这种设置过程中经过一小段时间后消失、我刚刚等待了一段时间、直到它消失、每次运行时似乎都会发生这种情况。

    谢谢

    F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在升级到 SDK 04.00后遇到了一个新问题

    升级后、入门套件触摸屏不再工作:我可以在显示屏上看到 Matrix App Launcher 屏幕、但它完全没有响应。

     状态  

    注释

    您可能需要校准触摸屏。 如果是、请按照屏幕上的说明校准触摸屏。

    但我不知道如何达到和阅读此类说明、因为触摸屏幕时不会发生任何情况。

    为了验证、我使用 Android SD 卡启动了套件、触摸屏在该环境下工作正常。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Fabio