请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对 AM335x 和 Windows Embedded Compact7有疑问。
引导模式为 SD 引导。 在引导和 WinEC7在我客户的电路板上运行后、
它们将电路板连接到 CCSv6。
连接到 CCS 后、他们将尝试从 CCS 寄存器查看器检查 LCD 控制器寄存器。
但该值仅显示以下 LCDC 寄存器;
*PID
*CTRL
* LIDD_CTRL
* LIDD_CS0_CONF
所有其他 LCDC 寄存器显示为"错误:无法读取"。
是什么造成了这个问题?
液晶屏看起来不错、它显示窗口显示。
因此、我们认为 LCD 控制器配置可以正常工作。
此致、
G.F.