This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3354:CCS 中的 LCDC 寄存器值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611656/ccs-am3354-lcdc-register-values-in-ccs

器件型号:AM3354

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 AM335x 和 Windows Embedded Compact7有疑问。

引导模式为 SD 引导。 在引导和 WinEC7在我客户的电路板上运行后、
它们将电路板连接到 CCSv6。

连接到 CCS 后、他们将尝试从 CCS 寄存器查看器检查 LCD 控制器寄存器。
但该值仅显示以下 LCDC 寄存器;
*PID
*CTRL
* LIDD_CTRL
* LIDD_CS0_CONF

所有其他 LCDC 寄存器显示为"错误:无法读取"。

是什么造成了这个问题?
液晶屏看起来不错、它显示窗口显示。
因此、我们认为 LCD 控制器配置可以正常工作。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 WinEC7、因此我们无法重现此问题。 我建议 Windows LCD 驱动程序锁定它使用的寄存器并使其无法访问。 您可以通过禁用 LCD 驱动程序来检查这一点、以查看无法读取的寄存器是否可以访问。