This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIP3a 未捕获任何线路

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611102/linux-am5728-vip3a-not-capturing-any-lines

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 VIP3切片0 Porta 上的 AM5728的 VIN5端口通过 HSYN/Vsync 捕获并行数据。

HSYNC 连接到焊球 N7焊盘 GPMC_A8多路复用器@0x4a003460设置为0x00040102 (vin3a_hsynct0)

Vsync 连接到焊球 R4焊盘 GPMC_A9多路复用器@0x4a003464设置为0x00040102 (vin3a_vsynct0)

Pixclk 连接到焊球 AH7焊盘 VIN1B_CLK1 mux @0x4a0034E0设置为0x00050106 (vin3a_clk0)

PixelClock:

HSYNC:

Vsync:

将引脚多路复用器设置为 MUXMODE=E 会在 GPIO1_30:31和 GPIO2_31中显示、这些位在多次读取时切换。

我的 VIP3切片0主@0x489B5500为0x00000001 (16位数据)

我的 VIP3切片端口 A CONFIG @0x489B5504为0x0040010A (分立式基本模式、ENABLE、H/v SYNC)

我的 VIP3切片0端口 A xtra config @0x489B5500为0x0000000 (无重新包装)

然而、输出 VIP_OUTP_PORT_A_SRC0_SIZE @0x489B5530读取0x0 (无像素/行)。

输入焊球/焊盘与需要配置的 VIP 之间是否有任何关系?

电源/时钟门控?

此致、

环路2.