This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:以太网接口兼容性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610307/am5728-ethernet-interface-compatibility

器件型号:AM5728

您好,

我们正在使用 AM5728 EVM 设计参考设计设计设计定制电路板。

我们将推出使用 KSZ9031RNX 收发器的 RGMII0和1以太网接口(1Gbps)。

我的问题是,使用上述组合可以连接速度小于100Mbps 的 LAN 网络吗?

这种组合是否可以配置为在100 Mbps 下工作,或者让我知道 这种组合向后兼容 100/10 Mbps?

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。 RGMII 接口支持10/100/1000Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的第7.22.4节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,

    感谢您确认 RGMII 的兼容性。

    我还计划使用工业以太网接口(i:e PR2_MII1)。

    PR2_MII1是100Mbps 工业以太网接口。 我对该接口的用例不太了解

    我的问题是,此接口是否仅支持工业协议,或者它是否可以配置为通用 MII 接口,以便我可以连接 LAN 网络?

    谢谢、
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对 RGMII 兼容性的进一步评论:

    如果在 CPSW 连接到 RGMII PHY 时需要10Mbps 支持、RGMII PHY 必须支持 RGMII 规范中定义的可选带内状态功能:

    3.4.1带内状态(可选)
    为了轻松检测 PHY 的链路状态、速度和双工模式、将如表4所示在 RXD[3:0]信号上放置帧间信号。 只要不存在正常数据、数据错误、载波扩展、载波侦听或错误载波、就应指示 PHY 的状态。 当链路状态为 down 时、PHY 速度和双工由 PHY 的内部设置定义。

    有关 PRU MII 的问题、请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../PRU-ICSS_Ethernet