请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好,
我们正在使用 AM5728 EVM 设计参考设计设计设计定制电路板。
我们将推出使用 KSZ9031RNX 收发器的 RGMII0和1以太网接口(1Gbps)。
我的问题是,使用上述组合可以连接速度小于100Mbps 的 LAN 网络吗?
这种组合是否可以配置为在100 Mbps 下工作,或者让我知道 这种组合向后兼容 100/10 Mbps?
谢谢、
Chandan