请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSICE3359 主题中讨论的其他器件: AM3359
是否有人可以告诉我 TMDSICE3359的温度范围数据。
最棒的
Jake
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有人可以告诉我 TMDSICE3359的温度范围数据。
最棒的
Jake
Jake、
请查看 AM3359数据手册中的建议运行条件部分:
www.ti.com/.../am3359.pdf
数据应在手册的末尾。 工业温度支持范围为-40°C 至90°C、扩展温度支持范围高达105°C
此致、
Rahul