This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:额定工作温度范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610819/tmdsice3359-rated-operating-temperature-range

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件: AM3359

是否有人可以告诉我 TMDSICE3359的温度范围数据。  

最棒的

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    请查看 AM3359数据手册中的建议运行条件部分:
    www.ti.com/.../am3359.pdf

    数据应在手册的末尾。 工业温度支持范围为-40°C 至90°C、扩展温度支持范围高达105°C

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需澄清一下、数据表中的值是器件的工作结温范围、而不是特定于 ICEAM3359。

    EVM 或 ICEn`t 是通常应在室温条件下运行的评估平台、因此我们不会对电路板执行温度分析。