This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:VDD 和 VDDQ 电容器问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610833/66ak2g02-vdd-and-vddq-capacitor-questions

器件型号:66AK2G02

您好、香榭丽舍

我的客户正在设计两个板、一个使用8b DDR3L、另一个使用16b DDR3L。 我们想知道、具有通过 K2G 接口连接到 DDR3L 来设计系统的经验的 EVM 设计人员是否可以就以下问题提供指导:

Q1:EVM 上使用的8位 DDR3L 上有9个 VDD 电源焊球和4个 VDDQ 电源焊球、我们使用的是类似的器件。 我们将使用8个0.1uF 电容器和5个.01uF 电容器(13个电容器用于13个焊球)。 你们是否认为有任何特定的焊球更重要、以便优先放置.1uF 电容器?

Q2:具有16b DDR3L 的另一个板将具有九个 VDD 和九个 VDDQ 焊球。 我们希望仅使用18 .1uF 电容器、每个焊球一个。 这意味着没有.01uF 电容器。 我们可以摆脱这种情况、还是强烈建议大家确保有一些.01uF 电容器来覆盖更高频率的内容?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通常情况下、DDR 存储器上的 VDD 和 VDDQ 电源焊球连接到同一电源平面、因此哪个电容器连接到哪个引脚不会产生太大的影响。 由于每个值将以不同的频率进行滤波、因此您可能需要为 VDD 和 VDDQ 提供至少一个值。  

    去耦电容器的数量或值的选择没有任何简单的答案。 我们文档中提供的值基于我们在 EVM 板上执行的 PDN 仿真。 如果您仿真电路板、这可能与您的结果不匹配。 如果您的电路板存在更多的高频噪声、那么0.01uF 电容器可能更重要。  

    此致、

    Bill