This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:DDR2 DQ 和 DQS 偏斜

Guru**** 2556360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608741/tda2hg-ddr2-dq-and-dqs-skew

器件型号:TDA2HG

各位专家、您好!

我想了解  TDA2x DM (TDA2x_ABC_SR2.0_DM_VB.pdf)中表8-41 DQS 和 DQ 布线规范中的 DQ/DQS E 偏差的含义。

DQ/DQS E 偏移不匹配的要求为最大值 25ps、但没有关于该特殊 E 偏斜的说明

RSDQ210) DQ/DQS E 偏移不匹配:最大 25ps

此致、

黄劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E0|E1|E2|E3表示 EMIF/DDR 接口上可用的4字节通道。  每个字节通道内都需要进行偏差控制、但并非在所有字节通道上都需要进行偏差控制。  每个字节通道包括:DQS、DQSn、DQM、8x DQ。

    25ps 的 DQ/DQS E 偏移不匹配可重新写入为 DQ/DQS E0|E1|E2|E3、这意味着每个字节通道内的所有信号的偏移匹配应小于25ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的友好反馈。

    表中要求"dQ 至 DQS 偏移不匹配"(最大10ps)和"DQ 至 DQ 偏移不匹配"(最大10ps)、这意味 着每个字节内的偏移要求。

    这就是 我 对 "DQ/DQS E 偏移不匹配"(最大25ps)有何区别感到困惑的原因。

    如您所述、 DM 中描述了"不需要也不建议在字节之间进行偏差匹   配"、但客户担心"DQ/DQS DQE 偏差不匹配"是与字节间偏差匹配相关的要求。

    请明确"DQ/DQS 偏斜不匹配"(最大25ps)与"DQ 到 DQS 偏斜不匹配"(最大10ps) /"DQ 到 DQ 偏斜不匹配"(最大10ps)之间的区别。 非常感谢。

    此致、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    有更新吗?

    您能否清楚地说明"DQ/DQS 偏斜不匹配"(最大25ps)与"DQ 到 DQS 偏斜不匹配"(最大10ps) /"DQ 到 DQ 偏斜不匹配"(最大10ps)有何不同? 非常感谢。

    此致、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在每个字节通道内完成10ps 的 DQ 至 DQS 偏移不匹配。  例如、字节通道0将包括 DQS0、DQSn0、DQM0、DQD[7:0]。  所有信号的偏差必须匹配到10ps 或更低。

    由于 DDR2没有硬件调平、因此还必须在所有字节通道上控制偏差匹配(最大25ps)。  例如、字节通道0内的所有信号必须在字节通道1内所有信号的25ps 之内。  (在 EMIF 的所有字节通道上都是相同的)。

    谢谢
    Robert