This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:奇怪的 NAND 闪存波形

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608848/dra746-weird-nand-flash-waveform

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:DRA750

我们使用 GPMC 作为 NAND 闪存 I/O 接口、我们发现在 I/O 引脚上测得的波形(图2)(例如、GPMC_AD0)具有错误的 I/O 电平(类似于 Hi-Z 电平、在本例中、光标 b 得到的电压为1.75V)、

它甚至不是 H 或 L 电平、我们使用的闪存为 MT29F2G16ABAEAWP-AIT-E

闪存供应商说他从未看到过这种波形。

图1是我们在 EVB (GPMC_AD3)处测量的波形、可以看到此照片中也有高阻态电平。

您能告诉我们这些高阻态电平是如何出现的?

图1 (顶部)和图2 (底部)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在什么电压下为闪存芯片供电、什么是 GPMC 电压(在 vddshv10引脚上)?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存的功率为3.3V、GPMC 电压(在 vddshv10上)也为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GPMC 驱动总线还是 NAND?

    什么是 sysboot 引脚配置? (它们位于 GPMC 数据引脚上)

    NAND 由此产生的问题是什么? 您是否能够读取/写入 NAND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 J6 (DRA750)通过 GPMC 接口控制 NAND。

    引脚配置为0b100010 (SD->eMMMC->USB)、系统从 SD 卡引导。

    写入/读取 NAND 没有问题、我们只是发现波形很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有人帮助解释这些奇怪的波形是如何组成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已邀请 GPMC 专家发表评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的信号中有很多噪声和干扰。  请仔细检查以下各项以确保您的设置正确:

    • 探头接地连接
    • 探头点触点
    • 示波器采样分辨率

    最好测量另一个已知的工作外设、以确保正确测量波形。  一个良好的探测点是 CLK (振荡器、或者来自其它外设)。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢、此致、

    石尾