This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 的引导计划

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608674/66ak2h14-boot-plan-for-socs

器件型号:66AK2H14

您好!

我计划在单板上使用3个66AK2H14 SOC。 其上电和启动将由 CPLD 控制、如下所述:  

1) 1)首先、CPLD 上电并配置时钟合成器

2) 2)将根据所需的电源序列为所有3个 SOC 供电。 一旦所有电源都上电、CPLD 将接收到电源正常信号。

3) 3)接收到电源正常状态后、从复位中释放时钟合成器

4)接收到时钟合成器的状态信号后、所有3个 SOC 的复位信号将根据要求(第一个 LRESET、RESET、POR 和最后一个 RESETFULL)释放

有关更多信息、请参阅下图。 如果对此计划有任何疑问、请告知我。

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您所描述的内容应该能够很好地发挥作用。

    此外、请确保您遵守以下规定:
    1、66AK2H14数据手册
    2 .processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Multicore_Device_Family_Schematic_Checklist
    3.《Keystone II 器件硬件设计指南》(www.ti.com/.../sprabv0.pdf),特别是关于为电路板供电的第2章电源。

    我也在向工厂团队提出、希望他们能详细说明我是否错过了什么。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    只要您遵循数据手册中显示的排序和时序、这是可以接受的。  在电源有效后、时钟才能驱动到输入缓冲器中。

    Tom