This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:使用 PCIe 端口强制链路寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610136/rtos-am5728-usage-of-pcie-port-force-link-register

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我们有一个定制设计、其中 AM5728连接到 Pericom PI7C9X2G308GP PCIe 开关。 Sitara 的两个通道都连接到交换机的上行端口。  

我们目前正在调试一个链路连接问题、其中 LTSSM 状态卡在 POLL_compliance 状态。  

出于测试目的、我们尝试使用端口强制链接寄存器强制 LTSSM 状态轮询_CONFIG。  

但是、在阅读 TRM 部分表24-869后、我无法确定要放入 Forced_link_command 和 Forced_LTSSM_State 中的内容。

这是否记录在任何地方?

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知、并将在此处回复。 同时、请参阅此检查清单并提供尽可能多的信息: processors.wiki.ti.com/.../Checklist_for_Processor_SDK_RTOS_questions_on_E2E
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的 AM572x TRM (修订版 I)没有此类信息。 请使用 POLL_CONFIG (0x04)尝试 Forced_LTSSM_STATE、Forced_link_COMMAND 不确定(可能使用0x0)。

    如果您有某种(如软件)跟踪0x 51002104状态转换中的 LTSSM、您可以了解链接训练是否从 POLL_CONFIG 开始。

    在 Keystone 器件中、我们可以使用 FORCED_LTSSM_STATE 设置强制执行、不存在 FORCED_LINK_COMMAND 字段。 因此、我不确定 AM57x 需要什么、我将为您找出答案。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已选中:在本例中、Forced_link_command 应设置为0xB。

    此致、Eric