请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们有一个定制设计、其中 AM5728连接到 Pericom PI7C9X2G308GP PCIe 开关。 Sitara 的两个通道都连接到交换机的上行端口。
我们目前正在调试一个链路连接问题、其中 LTSSM 状态卡在 POLL_compliance 状态。
出于测试目的、我们尝试使用端口强制链接寄存器强制 LTSSM 状态轮询_CONFIG。
但是、在阅读 TRM 部分表24-869后、我无法确定要放入 Forced_link_command 和 Forced_LTSSM_State 中的内容。
这是否记录在任何地方?
此致、
戴维