This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:Linux 上的 PROFINET

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609267/pru-icss-industrial-sw-profinet-on-linux

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

您好!

我已经阅读 了 PROFINET 白皮书 、并希望在 BBB 上使用 PRU-ICSS 来实现与伺服系统的通信。 我还看了 这个链接 、但它需要 TI RTOS SDK、但我的其余代码在 Debian 上运行。 我已经使用 PRU 通过 TI CGT 工具链发送 PWM 脉冲等。

是否可以在不使用 RTOS SDK 的情况下让 PROFINET 与 PRU 协同工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Puneeth、

    Linux 上的 PROFINET 是可行的、在我们的发展蓝图中、但由于其他优先任务、尚未确定日期。 您需要将 PROFINET 堆栈和应用程序从 RTOS 移植到 Linux、同时在 PRU 中保留 CPM/PPM 帧处理。

    此致、
    Garrett