This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EG:如何在 CCS 中导入基于 makefile 的工程以进行 SYSBIOS 配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608533/rtos-tda2eg-how-to-import-makefile-based-project-in-ccs-for-sysbios-configuration

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们有多核 SDK (http://www.ti.com/tool/processor-sdk-vision) 、其中包含 DSP、M4、A15等每个内核的源代码和 BIOS 配置。

我们希望将该项目导入 CCS、以便在 XGConfig 编辑器中编辑其 BIOS 配置文件、从而启用基于 GUI 的配置。 当我使用"基于 makefile 的现有工程"进行导入时、我无法使用 XGConfig 打开.cfg 文件、但它只显示了我的 xml 代码。

可提供 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    我已将您的问题转发给 TI-RTOS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    您使用的是什么 CCS? 是否可以右键单击并选择“打开方式”->XGCONF?

    为什么有很多.cfg 文件?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您在假期回复:)

    我可以通过创建新的 RTSC 工程并将我的 SDK 文件添加到新创建的工程中来解决此问题。

    但是、现在我面临不同的问题、可能是因为多层配置文件。 下面是快照

    具有如此多文件的原因是每个模块具有多个配置级别、我们希望将每个配置保持独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、
    您能否发布该./config.bld 文件的内容? 错误消息路径上是否存在文件 release/vision_sdk_configuro/config.bld?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    我可以解决路径问题;我之前在 CCS 工作区中创建了工程、而不是实际的工程位置。

    在实际的 makefile 工程位置创建新的 RTSC 工程后、我可以打开所有.cfg 文件。 我仍面临一些路径问题。 您能帮助向 RTSC 工程添加配置文件路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    构建项目时是否收到该错误消息? 您能否布置完整的控制台输出? 封装 ti.sdo.utils 位于 IPC 中,因此您必须在封装路径中使用 IPC。 您还可以检查 Project Properties->CCS Generat-->产品吗? 这就是您的封装路径的定义位置。