请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 AM335x EVM SDK、并使用 EVM-SK 板测试了 TCP/IP 堆栈、我想在 将其交付给客户端的同时检查 TCP/IP 堆栈的可行性。因此我尝试在互联网上搜索、但找不到它。
我需要 TI-Linux 内核 v4.4.41的 TCP-IP Linux 堆栈支持的 RFC 列表、如果您有任何文档或网站链接、它将非常有用。
此致、
Vishvajeet