This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:TI Linux 支持 IETF 定义的 TCP-IP RFC#39

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607910/linux-am3359-ti-linux-support-for-tcp-ip-rfc-s-defined-by-ietf

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 AM335x EVM SDK、并使用 EVM-SK 板测试了 TCP/IP 堆栈、我想在 将其交付给客户端的同时检查 TCP/IP 堆栈的可行性。因此我尝试在互联网上搜索、但找不到它。

我需要 TI-Linux 内核 v4.4.41的 TCP-IP Linux 堆栈支持的 RFC 列表、如果您有任何文档或网站链接、它将非常有用。

此致、

Vishvajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在处理这一问题。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试升级到最新的 SDK (内核4.9)?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    感谢您的回复、我已经升级了 Linux 发行版。目前我正在使用 Linux v4.4.41 TI Sitara 软件包。因为我将其移植到定制板上、其中存在一些问题。 我打开了一个关于此主题的主题、请查看并分享您对它的看法。以下是它的链接
    e2e.ti.com/.../609875

    还想知道 RFC 支持文档所需的时间。对此有疑问。 如果某些 RFC 不受支持、那么实施它的方法是什么。

    此致、
    Vishvajeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我是说有适用于 am3359设备的内核4.9:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    支持 TCP/IP 堆栈。 您可以在此处查看内核性能指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    我没有关于 RFC 支持文档的信息...

    此致、
    Yordan