This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/XEVMK2LX:当在 SBL 引导期间启用 Net-CP 域模块时、K2L EVM 不工作。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609906/rtos-xevmk2lx-k2l-evm-does-not-work-when-net-cp-domain-modules-are-enable-during-sbl-boot

器件型号:XEVMK2LX

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我将 使用 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2L 测试 evmK2L 板。

我的系统:

XDCTool 3.32.01.22_CORE

SYS/BIOS 6.45.01.29

IPC 3.43.02.04

DSPLIB 3.4.0.0

编译器 TIv8.1.3

EVMK2L 上的66AK2L06

不使用 ARM-Linux

引导模式为 ARM-SPI、DSP 内核使用以太网。

我正在尝试在引导 SBL 后启用 net-CP 模块 PA、SGMII 和 SA (域2模块7、8和9)。

但是、在 SBL 中向 evmK2L_clock.c 添加 NET-CP 设置将无法引导(无法正常工作)。

 如何打开 net-cp 域模块的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 NetCp 专家、但如果您在各种用户指南中找不到相关信息、您可以查看 GEL 文件-它们通常具有在板连接时运行的代码。 您应该能够在 C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\boards\tcievmk2l\gel 中找到它们、并且有一个用于 DSP 和 ARM 的.gel。 您应该能够运行其中一个来验证电源域2是否出现、然后查看域的启动顺序、以防存在订单依赖性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    db_Woodall、您好!

    在 DSP 不引导的情况下、将 NETCP、PA、SA 与 tcievmk2l.gel 文件配合使用。
    但是、在 ARM-SPI 模式下 SBL 引导时出现问题。
    我认为在引导 SBL 时存在依赖关系。

    我想从 TI 专家那里获得有关这一问题的建议。

    此致、db_Woodall。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过不从 SBL 初始化 PA PLL 来解决了这个问题。