This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6654:禁用中断的最佳方法

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609681/rtos-tms320c6654-best-way-to-disable-interrupt

器件型号:TMS320C6654
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将使用 CpIntc 和 SYSBIOS 的次级中断 CIC 事件输入。

对于这些中断、我确定3种禁用中断的方法:

- CpIntc_disableSysInt 停止查看事件信号

- CpIntc_disableHostInt 停止生成事件到内核

- Hwi_disableInterrupt、用于停止将事件查询到内核中

一个比另一个好吗? 或者可以是3个应该被调用吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    software-dl.ti.com/.../Hwi.html中,Hwi_disableInterrupt()禁用由中断编号标识的特定中断。

    对于 CpIntc_disableSysInt()和 CpIntc_disableHostInt(),它们分别用于禁用系统中断或主机中断。 您可以参阅 TI CSL\exmaple\cpintc\cpintc_test.c、了解我们如何禁用其中一个中断并测试中断路径是如何中断的。

    对于您来说、我认为您可以调用全部三个函数调用来禁用中断。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    在这种情况下、我等待重新启用中断。 有什么区别吗?
    对于示例、我知道 Hwi_clearInterrupt 应该在 CpIntc_clearSysInt 之前调用、而不是以相反的顺序。

    Gildas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一些代码流可用于此操作: e2e.ti.com/.../433421

    CpIntc_clearSysInt (0、System_event);
    (笑声) //ISR 自定义操作
    CpIntc_enableSysInt (0、System_event);

    ISR 代码调用 Hwi_clearInterrupt()。

    一些常规的 Keystone 中断信息是: processors.wiki.ti.com/.../Configuring_Interrupts_on_Keystone_Devices

    此致、Eric