请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6654 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将使用 CpIntc 和 SYSBIOS 的次级中断 CIC 事件输入。
对于这些中断、我确定3种禁用中断的方法:
- CpIntc_disableSysInt 停止查看事件信号
- CpIntc_disableHostInt 停止生成事件到内核
- Hwi_disableInterrupt、用于停止将事件查询到内核中
一个比另一个好吗? 或者可以是3个应该被调用吗?
此致