主题中讨论的其他器件: DLP4500
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
现在我正在使用 TMS320C6748 DSP 开发套件( LDCK ) ,我已将 LCD 屏幕和 CMOS 相机连接到电路板,它们可以很好地协同工作。
我可以使用 CMOS 相机拍摄照片,并在 LCD 屏幕上显示照片。
我还有一台 DLP 投影仪(使用 DLP4500芯片组)来制作结构光, 它也可以很好地工作。
根据以上所有内容,我想实现3D 扫描。
我想使用 TI 的 VLIB 库(VLIB 3.3.0.3)中的 VLIB_Canny_Edge_Detection 函数 来完成图像边缘检测。
有人能不能帮助我,告诉我如何获得包含调用 VLIB_Canny_Edge_Detection_...()函数内容的项目文件?
或者告诉我如何使用 VLIB 完成图像边缘检测?
谢谢!
祝您好运!
张斌,亚历克斯