This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:RGB888数据从 GRPX 更改为 HDMI

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609662/tms320dm8168-rgb888-data-changed-from-grpx-to-hdmi

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我客户的数据流为 GRPX (RGB888)->COMP(混合)->HD VENC (HDMI RGB88)。 当 R=0xf7,G=0x00,B=0xf7时、HDMI 可以正确输出、但当值大于0xF7时、例如 R=0xf8,G=0x00,B=0xf8、HDMI 输出为黑色。

他们已检查 HD VENC cfg0寄存器中的 CSC 设置并将其绕过。

从 HDMI 输出时、什么可能导致 GRPX 中的 RGB 数据发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    另请检查 HDMI 输出格式、如果是 YUV、则 HDMI 可能会将 RGB 更改为 YUV 格式、也可能会将其设置为有限范围输出。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、

    客户表示 HDMI 输出格式是 RGB。 还有其他想法吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    它们是否启用了 GRPX 中的任何其他功能? 如颜色键控或透明度或缩放?

    Rgds。
    Brijesh